This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:为什么它可以&'t 在 ADCSOC0CTL 中找到 SAMPCAPRESETDISABLE 位?

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577636/f29h859tu-q1-why-it-can-t-find-the-sampcapresetdisable-bit-in-adcsoc0ctl

器件型号:F29H859TU-Q1


您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

在 C2000 实时控制外设参考指南(修订版 U)中、它显示 F28P55 和 F29H85 具有相同的 ADC 包装器并使 SOC 电容器复位。

image.png

在 F28P55 RTM 中、它显示 ADCSOC0CTL 中的 SAMPCAPRESETDACABLE 位

image.png

但在 F29H85 TRM 中不存在

image.png

F29H85 中是否存在 SOC 电容器复位功能? 如果是、如何启用此功能?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    F29H85x 器件中不存在采样电容器复位特性。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    那么、它在  C2000 实时控制外设参考指南中的描述是否错误?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    是的、必须针对 F29x 器件更正了外设控制外设指南。  只有 28P55 具有电容器放电功能。

    此致、

    Joseph