Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000WARE主题:SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
EPWMCLKDIV 在 device.c 中设置为值 2、由于可靠捕获跳变(应为 1)的勘误表、编译器会警告这一点。 由于 sysconfig 会自动设置 device.c、因此我看不到可以定义该时钟分频器以及所有其他器件的时钟分频器的位置。
此致、
Yahali Theodor