This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:EPWMCLKDIV 设置

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577631/c2000ware-epwmclkdiv-setting

器件型号:C2000WARE
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

EPWMCLKDIV 在 device.c 中设置为值 2、由于可靠捕获跳变(应为 1)的勘误表、编译器会警告这一点。 由于 sysconfig 会自动设置 device.c、因此我看不到可以定义该时钟分频器以及所有其他器件的时钟分频器的位置。

此致、
Yahali Theodor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josel、

    您能分享一下您正在使用的设备、以便我进一步了解一下吗? 提前感谢。