请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010210您好、
我正在考虑在 MTD 应用中使用 TIDA-010210、在此类应用中、输出频率需要最高可变至 250Hz 左右 (300Hz)。 请告知我这是否在本设计的支持范围内。
谢谢、
Sridhar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我正在考虑在 MTD 应用中使用 TIDA-010210、在此类应用中、输出频率需要最高可变至 250Hz 左右 (300Hz)。 请告知我这是否在本设计的支持范围内。
谢谢、
Sridhar