This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:输出频率限制

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577761/tida-010210-output-frequency-limitations

器件型号:TIDA-010210


您好、

我正在考虑在 MTD 应用中使用 TIDA-010210、在此类应用中、输出频率需要最高可变至 250Hz 左右 (300Hz)。 请告知我这是否在本设计的支持范围内。

谢谢、

Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否可以根据需要改变/降低开关频率?