This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:具有独立命令行的 progam 组模式 (Uniflash)

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580093/f29h850tu-progam-bank-mode-with-standalone-command-line-uniflash

器件型号:F29H850TU
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

我们将重构一块电路板以使用 F29H850TU uController。 我们使用 F29H850TU 的 CPU1 和 CPU3 内核。 为了能够将代码加载到 CPU3 的闪存中、我们需要更改存储体模式。 我们使用存储体模式= 2。

使用 CCS 和 Uniflash、一切正常工作。 我们可以更改存储体模式。 我们可以加载映像并多次执行代码而不会出现任何问题。

image.png

在项目中、我们使用 Uniflash 软件生成的独立命令行来自动执行将映像加载到闪存中的操作。 加载过程由下线测试仪自动启动。 我们希望对 F29H850TU uController 保持相同的过程、因此我们需要在加载图像之前自动更改存储体模式。
image.png

在将映像加载到 EOL 之前、如何使用命令行 (DSLite) 或可以运行的 CPU1 映像 (.out) 更改存储库模式、而无需人工操作?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claude、

    您可以使用生成的 UniFlash 包更改存储体模式、而无需人工交互、该包可以(通过 .bat  脚本)修改 为使用 DSLite 命令行来发出 Program Bank 操作。 下面是一个示例:

    set GENERATED_COMMAND=-c user_files/configs/f29h850tu9.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -s VerifyAfterProgramLoad="No verification" -e -b ProgramBANKMGMT

    注意:该器件的操作可以在闪存属性 XML 文件 (ccs2031\ccs\ccs_base\DebugServer\propertyDB\F29H85x_2304KB_FlashProperties.xml) 中找到

    此外、该器件需要具有上电复位功能、然后才能继续执行另一个编程操作(新的存储体模式在 POR 后生效)。 如果未完成、将导致对 CPU3 区域的加载失败。 因此、您可能必须在第一个命令之后运行另一个生成的命令。  

    谢谢。此致、

    Charles