This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DH-Q1:125 摄氏度下的最大功耗

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580026/tms320f28p659dh-q1-maximal-power-consumption-under-125-celsius-degree

器件型号:TMS320F28P659DH-Q1


尊敬的专家:

 

美好的一天! 我要找客户。

我的客户使用的是 F28P65 双核器件、不带 VREG 使能锁步。

他想知道总设备的最大功耗低于 125 摄氏度。

在我们的数据表中、我们只能找到工作电流 Iddio 曲线、但它不显示 125 摄氏度下的确切数字。

image.png

您能给我一个我可以向客户展示的原始模型吗? 或者,你能给我确切的数字 Iddio 下 125 摄氏度和 IDDA 下 125 摄氏度吗?

 

谢谢!

此致

Kita