This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:取消保护 C28x ZONE1 的 C 代码示例

Guru**** 2898360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578544/tms320f28p650dk-c-code-example-to-unsecure-c28x-zone1

器件型号:TMS320F28P650DK


尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

参数

www.ti.com/.../spruiz1

5.7.3 取消 C28x Zone1 安全的 C 代码示例

0x5F090 适用于 Zone2 而不是 Zone1。

下面的代码有什么问题吗?

正确的答案是什么?

0x5F010 吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    这在 TRM 中似乎是一个错误、从查看数据表来看、dcsm_z1_regs 存储器块从 0x5F000 开始、但 CSMKEY 寄存器的偏移地址从 0x10 开始、而不是从 0x90 开始。 0x5F010 是正确地址。

    谢谢您、

    Luke