This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:对 5 类 PWM 功能的结构支持

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578331/tms320f28p650dh-struct-support-for-type-5-pwm-features

器件型号:TMS320F28P650DH


您好、专家

F28P65 的 EPWM_REG 的配置定义不包括与新 EPWM 功能(例如 miniDB)相关的寄存器、这是否缺失?

客户希望使用结构、这样他们就可以保留以前的设计。

image.png此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请更仔细地检查头文件

    每个寄存器都具有如下所示的结构定义。

    谢谢