This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如果我计划使用 AUXPLL 为 CLB 提供 100M 时钟、应如何配置它?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569266/tms320f28p650dk-if-i-plan-to-use-auxpll-to-provide-100m-clock-for-clb-how-should-i-configure-it

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具/软件:

工程师、您好!

我在例程中没有找到任何相关的设计、数据表中也没有太多介绍。 我也找不到 CLBCLK 分频器和 TILECLK 分频器的相应寄存器说明。
在 syscfg 中配置后、没有相应的配置程序。

此致、
林浩南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    TRM 将向系统控制和 CLB 部分中的寄存器提供相关信息。

    在任何 (CLB) 示例(即 CLB_EX14_multi_tile)中 、我们都可以 通过 ClockTree 工具+ Generated device.c / device.h / clocktree.h 文件查看时钟配置。 要查看器件文件、需要启用器件支持模块。 有关 ClockTree 工具的更多信息、请参阅 C2000 SysConfig:ClockTree 工具视频

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    我不知道为什么,但在我打开 28p65 示例后,它是这样的。 此外、我无法选择 AUXPLL 作为 CLB 的时钟。

    此外、我们当前的项目不使用 syscfg、因此我们无法通过这种方式实现修改。 您能否直接提供相关的寄存器配置功能(CLBCLKDIV、TILECLKDIV、并选择 AUXPLL 作为 CLB 的时钟)?

    此致、
    林浩南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    有一些更新、请更新到 C2000WARE 6.00。 就不同的分频器而言、这不是问题、因为它们都是有效值。  

    根据 我共享的屏幕截图、AUXRAWCLK  是 CLB 的默认输入源、它是 AUXPLL 系统的输出。 device.c 中有生成的代码、您可以复制到应用中。 例如:  

    SysCtl_setCLBClkDivider(SYSCTL_CLBCLKOUT_DIV_2,SYSCTL_CLBTCLKOUT_DIV_1);

    有关更多详细信息、请参阅 driverlib 文件。 但是、我仍然建议至少使用 SysConfig 进行时钟配置。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    感谢您的答复。 更新到 C2000WARE 6.00 后、您可以查看它。 此外、我想知道是否有人或任何客户使用并验证了将 AUXPLL 用作 CLB 的 CLK 的方法?

    此致、
    林浩南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    是的,这是由我们的 ClockTree 所有者验证。 您还可以对 XCLKOUT 和 CLBCLK 进行范围验证  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya,

    感谢您的及时答复。 我衷心感谢您的及时沟通。

    此致、
    林浩南