This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:移动到 LINE 失败

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575299/tms320f280037c-move-to-line-fails

器件型号:TMS320F280037C


工具/软件:

在 CCS 20 中移至行失败。  重新启动了几次、结果相同。  任何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供有关您所面临的问题以及您正在构建的应用程序的更多详细信息。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在调试器中使用“移至行“功能、但无法正常工作。  它总是返回错误消息在图像的底部在我的前一篇文章。  这是一个自定义应用程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我循环使用 CCS 团队进行进一步调试。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个自定义应用程序。  [/报价]

    该工程的编译器优化级别是什么? 优化可以对源代码级调试产生重大影响。 如果它已打开、请尝试将其关闭、看看这样是否有帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它关闭了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试禁用所有其他断点并重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一回事

    e2e.ti.com/.../MoveToCursor.mp4 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以在编辑器中重现此问题。 在“拆卸“视图中、“move to line(移动到行)“是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我可以在编辑器中重现此问题。 “移至行“在反汇编视图中是否正常工作?

    您是否也遇到“run to line“(运行到行)的相同问题? 您是否收到关于无法在行中设置断点的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Run to line 会生成“无法设置断点“错误。

    在反汇编窗口中移动到 line 并运行到 line 两个工作、而在源代码视图中指针跟随。

    跳转到光标不会在源代码窗口中执行任何操作、也不会生成错误。

    谢谢

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何关闭反汇编视图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的尝试。 我们正在调查。

    您可以切换右侧栏中的关联图标以隐藏视图。 右键点击该图标、然后选择“Close"将“将其关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程人员进行了检查、并将其识别为 Windows 中“移动到行“和“运行到行“的错误。 另外、“跳转到光标“未实现、实际上应该隐藏在视图中。 这些将在下一个 CCS 版本中修复。

    跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12997

    谢谢

    Ki