This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:从启动期间到饱和期间 PMSM 电机电压波形行为的理论疑问?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577144/launchxl-f280049c-theoretical-doubt-regarding-behavior-of-voltage-waveform-in-pmsm-motor-from-startup-period-to-saturation-period

器件型号:LAUNCHXL-F280049C


我也有一个疑问, 假设我们尝试以半额定扭矩运行电机、这意味着我们希望将电流增加到 50%、当达到命令电流时、电流波形的幅度将为 50%、但在启动误差将很高、因此我们将尝试利用最大总线幅值、使占空比在 0-100 之间变化、从而得到 Vdcbus 时平滑失真的 Sinusodiul 波形 峰峰值、但当我们达到我们命令的电流时、它将减小其占空比、从而使换向周期内的平均电压电源小于启动时的平均电压(通过在范围 20-70 内改变占空比或其他因素)、以便维持电流。 这到底是发生了什么,还是其他的事情?  

对我的观察是正确的->  
SVPWM 根据从 ipark 模块获得的输入来改变全部三个 PWM 的占空比、如果我们看到具有 120 *相位差的平均电压电源、则会得到正弦{MacDonald}形状波形。
在视频中、您可以看到正弦波形初始变化缓慢{即使在我只使具有 0.02 占空比的 PWM 彼此之间变化后、 实际上它比较慢}但随着时间的推移、它变得越来越快、原因是我们的 PWM 开关频率为 30kHz、但换向频率很低、因为它取决于电机转速和极点、在初始状态下、我们的电机处于静止状态、它正在加速、随着时间的推移、它会获得速度、我们的换向频率也会增加。
影响问题

它的快照 10ms、观察波形理论也表明、我们只能管理获取 MacDonald 形状波形、但它几乎是正弦波、三个波形都处于 120 相位差、波形缺陷可能是因为它在开环中运行、没有来自编码器的任何反馈。
。  
plot.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我观察到,在较高的速度下,有效的电压线到线收缩,也占空比平均波形而不是形成麦当劳形状成为三角形点。  

      

     更高的速度  

      这种情况。

    这种行为背后的原因是什么? 是反电动势还是其他原因造成的?  

    这是通过计算周期 1ms 而不是在 PWM 频率 33.333kHz 的占空比,当我试图绘图这样做时,两相之间的电压差不是正弦的,但一个转折点帽,如波形它形成和振幅保持恒定只有换向频率变化,这是正确的方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议查看下面很好的文章、了解带有图形的 SVPWM 说明。

    https://www.switchcraft.org/learning/2017/3/15/space-vector-pwm-intro

    10 毫秒的快照,观察波形理论也表明,我们将只能获得 MacDonald 形状波形,但它几乎是正弦的,所有三个都将处于 120 相位差,波形的不完美可能是因为它在开环中运行,没有来自编码器的任何反馈。

    我想您注意到了三次谐波注入。 具体取决于探测电机相位的方式(即相间对比与相对中性)。 我链接的那篇文章很好地解释了这一点。

    另外、占空比平均波形形成麦当劳形状成为三角形点。  [/报价]

    我相信您处于或接近过调制区域、在该区域中、电压波形变为梯形(6 步)。  我所链接的那篇文章也在最后解释了这一点

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kevin,我相信这篇文章将回答我的问题。