This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:使用 CCS V20.3 调试 FreeRTOS 应用

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F2800157, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580916/tms320f2800157-debugging-freertos-application-with-ccs-v20-3

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

如何在使用 CCS V20.3.x 为 TMS320F2800157 调试应用时获取有关 FreeRTOS 对象的详细信息? 即使在 SysConfig 的“FreeRTOS"部分“部分中选择“Enable ROV settings“、“Runtime (RTOS) Objects“视图中也只显示非常基本的信息:

image.png 

image.png

CCS V20.3 是否有任何其他扩展/插件可用于检索有关 FreeRTOS 系统运行时状态的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef,

    您是否 在 ROV 上提到过此配套资料? 我们会联系您并向 CCS 专家以解答进一步的问题。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    RTOS 视图中显示的信息会因依赖的 SDK(本例中为 C2000Ware)而异。 如果没有关联的 SDK、则只有非常基本的信息可用。 如果您引用的是 SDK、则可能是 SDK 没有这些信息。

    我将提请器件专家注意此主题以作进一步评论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    C2000Ware 中提供的 ROV 中提供了更多详细视图。 若要访问此 ROV 而不是默认的 CCS ROV、您可以升级到最新的 C2000Ware v6.00.01。 或者、若要使用现有的 C2000Ware (5.02+) 在 CCS 20.3 中启用该功能、您可以按照 本主题中提到的步骤操作。  

    此致、

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya。

    我已经在文档中看到了这个项目。 但对于 TMS320F280015x MCU、我没有找到任何可以安装的 SDK(如 MSPM0 的屏幕截图中所述)。

    BR

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnav。

    我已经安装了 C2000Ware v6.00.00。 使用您提到的线程中所述的配置文件没有解决该问题、因为此配置文件中引用的.js 文件不是 v6.00.00 的一部分。

    升级到 C2000Ware v6.00.01 最终解决了该问题。 现在、我可以在“Runtime (RTOS) Objects“视图中查看 FreeRTOS 的任务、计时器等的运行时属性。

    感谢您的支持!

    Josef