This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何通过安全机制传递这些非易失性项目?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582135/tms320f28377d-how-to-pass-these-non-volatile-items-by-safety-mechanisms

器件型号: TMS320F28377D

尊敬的 Champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

对于这种非易失性、应用手册中未提到 ROM10/ROM15 等安全机制。

https://www.ti.com/lit/sprt759

用户如何声明此商品?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    由于 F2837x 没有 MPOST IP、因此不具有 ROM10。 如果客户希望进行 ROM 测试、他们可以使用 ROM1 通过 VCU 运行 ROM 内容的 CRC 校验。

    Han