This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C : motorcontrol SDK on : Instaspin FOC Examples and Instaspin Universal GUI ?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1583779/tms320f280049c-motorcontrol-sdk-on-instaspin-foc-examples-and-instaspin-universal-gui

器件型号: TMS320F280049C

团队、
您能帮助解决客户提出的以下问题吗?

目前以 motorcontrolSDK/ Instaspin FOC 实验示例 is13_fwc_mtpa_eabi 作为参考:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACvH1Xw6yEeC0oUVcd9tkw__motor_control_c2000ware_sdk_software_package__0.jXikd__LATEST&search=instaspin

在客户 F280049C 板上、并根据我们的配置修改 hal.c。  
我曾尝试使用 Instaspin Universal GUI 连接到 ESC、但连接失败。 我对设置有一些疑问:

  1. 我看到 Instaspin GUI 可用于修改参数、但由于我们有定制板而不是 EVM、因此仍然可以将其用于我们的应用、即使在初始测试中也可以查看微控制器是否正确刷写以及检索 hal.c 中设置的控制参数  

  2. 我们使用 CAN 通信、是否可以实现它并进行电机控制测试(因为我猜 instaspin 使用 UART 通信)

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 Instaspin GUI 可用于修改参数、但由于我们有定制板而不是 EVM、因此仍然可以将其用于我们的应用、即使在初始测试中也可以看到微控制器是否正确刷写以及检索 hal.c 中设置的控制参数  

    否、仅适用于特定套件。

    我们使用 CAN 通信、是否可以实现并进行电机控制测试(因为我猜 instaspin 使用 UART 通信)

    编号 GUI 仅支持基于 JTAG 的通信、不支持 UART 和 CAN。

    [/quote]