This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:LACUNH f28p55 + POSMGR + BISSC 故障排除

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581626/tms320f28p550sj-lacunh-f28p55-posmgr-bissc-troubleshoot

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我一直致力于将 bissc 库从 f28p65x 改编为 f28p55x、并且做了非常小的更改。 CLB 逻辑块设计协同响应如下:

  • CLB4 65x - CLB2 55x
  • CLB3 65x - CLB1 55x

这会导致 MA 输出出现问题、该输出必须位于 GPIO2 中以避免超过配置、然后跳线电缆连接到 GPIO12 硬件看起来像这样:

image.png

一些测试后、我可以看到 MA 时钟没有输出我计算出的 CLK 频率:

  • 我想要一个 5MHz Ma lcock
  • SysConfig 工具中的 CLB 时钟显示我使用的是 50MHz。 我尝试将预分频器修改为用户 100MHz、但我无法看到 MA 时钟的任何变化。
  • CLB FREQ_DIVIDER 为 5。 此值输入到匹配的复印机值。

结果是 MA 信号为 3MHz。 我一直在调节预分频器、PLL 分频器等、无法修改 MA 时钟周期

哪些参数会对 MA 时钟产生直接影响? 尽管通过更改 CLB CLKDIV、我会获得一些结果、但似乎没有效果。 我在工程中为 CLB 附加了时钟树

image.png

最后、我还想解串为什么我在输出端看到的时钟周期大约是我通过 bissc init 函数配置的周期的一半。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    为了使时钟树工具中的这些时钟分频器生效、CLB 时钟必须配置为异步模式。 这可以通过 CLBCLKCTL 寄存器或 SysCtl_setCLBClk driverlib 函数完成。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    为什么 p65x 的 CLB 时钟计算的定义是 100MHz、我检查了时钟树和 SYSCLK 值并且都没有设置为 100MHz、我是否缺少一些内容?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个文件包含 100MHz 定义? 我将查看这是否符合预期。