This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:从 TMS320F28379S 到 TMS320F28p650SK6 的引导加载程序迁移

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584481/tms320f28p650sk-bootloader-migration-from-tms320f28379s-to-tms320f28p650sk6

器件型号: TMS320F28P650SK
主题: TMS320F28379S 中讨论的其他器件

 

尊敬的团队:  

我尝试将为 TMS320F28379S 开发的引导加载程序代码迁移到 TMS320F28p650SK6、但我遇到了以下错误。 经过调查、我发现 IORESTOREADDR 寄存器不是 TMS320F28p650SK6 中的 CpuSysRegs 的一部分。 我想了解如何继续此操作? 可用于 IORestore() 例程地址寄存器的替代功能是什么。 有关如何在此处继续进行迁移的一些指导可能会非常有帮助。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    IORESTOREADDR  寄存器与 F2837xD 器件上的休眠 (HIB) 模式相关、 F28P65x 器件上不具备该模式。 请设备专家详细介绍一下。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。 渴望听到专家的声音。  

    此致、  

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    F28P65x 上没有专用的休眠模式、因此此功能不 适用于器件。

    此致、

    Allison