This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:C2000ware 5_05_00 中不存在端口目录

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585434/c2000ware-ports-directory-not-present-in-c2000ware-5_05_00

器件型号: C2000WARE

您好、
lwip 中的 ports 目录缺少 C2000ware 5_05_00 及更高版本。 是否打算这样做? 建议的工作流程/解决方法是什么? 此目录包含 arch/arch.h 中调用的 cc.h、如果缺少此目录、则会导致编译失败。
提前感谢
Ganesh

505.png

504.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ganesh

    ports 文件夹已从 lwip 栈中移出、并且已 从该文件夹中移出

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\lwip-2.1.2\port 到 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\ports

    此致

    Siddharth