This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:是否需要将 XRSn 与 VDDIO 3.3V 连接?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586146/tms320f28p550sj-is-xrsn-required-to-connected-with-vddio-3-3v

器件型号: TMS320F28P550SJ

尊敬的 Champs:

 

现在、客户的 3.3V 设计基于我们的 LaunchPad。 有一个外部 3V3 和一个 VDDIO 3V3。

image.png

数据表中的许多引脚设计要求(例如 XRSN)都需要上拉电阻器并连接到 VDDIO。 现在、我们想知道它是否可以连接到 3.3V、而不是 VDDIO 3.3V。  

您可以帮助检查一下吗? 谢谢!

此致、

Julia

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    是否有任何更新?

    谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    VDDIO 是滤波后的 3.3V 电源轨。 该电源轨通过一些滤波器元件、这有助于降低器件 3.3V 输入端的噪声和电压尖峰。 尤其是对于 XRSn、强烈建议使用滤波电压轨、因为这将防止由电源轨上的噪声引起的杂散器件复位。  

    是否 可以忽略该建议 在很大程度上取决于客户电路板设计、3.3V 电源轨上的元件以及电源是否正确隔离

    此致、

    彼得