This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:3PHGANINV + F28P65x + BiSS-C 编码器上的闭环运行问题(使用 POSMGR 板)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580953/launchxl-f28p65x-issue-with-closed-loop-operation-on-3phganinv-f28p65x-biss-c-encoder-using-posmgr-board

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我正在使用 3PHGANINV 逆变器板与 F28P65x C2000 MCU 进行电机控制设置。 对于反馈、我将通过 POSMGR 板使用 BiSS-C 编码器。

F28P65x 没有参考示例、因此我正在将 MotorControl SDK 5.3 中的 FCL 库用于我的工程。

  • 在开环中、电机正常运行。

  • 借助增量编码器、开环和闭环运行(包括位置控制)均可正常运行。

  • 使用 BiSS-C 编码器时、电机在 FCL 级别 2 下正常运行、但在 FCL 级别 3 下会发生以下问题:

    • 电机开始旋转、然后其速度逐渐降低、直到停止。

    • 停止后、电流继续流动、电机仍卡在扭矩范围内。

    • 更改 BiSS-C 延迟时间会暂时增加电机转速、但会再次减慢并停止。

    • 进一步的延迟调整会导致来自 BiSS-C 接口的 CRC 错误。

您能否给出可能的原因或配置步骤、以便利用 F28P65x 控制器上的 BiSS-C 反馈实现稳定的 FCL 3 级运行?

感谢您的支持。

此致、

Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyesh:

    [引述 userid=“456289" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580953/launchxl-f28p65x-issue-with-closed-loop-operation-on-3phganinv-f28p65x-biss-c-encoder-using-posmgr-board

    使用 BiSS-C 编码器时、电机在 FCL 级别 2 下正常运行、但在 FCL 级别 3 下会发生以下问题:

    • 电机开始旋转、然后其速度逐渐降低、直到停止。

    • 停止后、电流继续流动、电机仍卡在扭矩范围内。

    • 更改 BiSS-C 延迟时间会暂时增加电机转速、但会再次减慢并停止。

    • 进一步的延迟调整会导致来自 BiSS-C 接口的 CRC 错误。

    [/报价]

    我建议您继续使用 FCL 级别 2 进行测试、并确保 BiSS-C 角度正确。 您可以使用内部 DAC 输出角度、并在电机开环运行时使用示波器进行探测、并将其与生成的角度进行比较。 还可以使用 CCS 图形窗口功能。

    我建议您也参考 MCSDK 中的 universal_servo_drive 工程。 软件框架应该更易于运行。 即将 发布的 MCSDK 版本将支持 T-format 编码器接口、这是另一种类似的绝对编码器。  

    C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions\universal_servo_drive Ware_Motor

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的建议。

    我在 FCL 2 级检查了 Bissc 编码器、角度正确。 电机在 2 级运行正常。

    但是、在 FCL 3 级(验证闭合电流/扭矩环路及其 PI)中、问题会出现。 电机正常启动、然后转速逐渐降低、电机最终停止、此时电流仍在流动。

    为了确认问题不是来自 Bissc 本身、我还使用增量编码器进行了测试、并在编码器反馈中增加了一些延迟。 出现了相同的问题。 问题不在于编码器的类型。 问题在于角度反馈在 FCL 级别 3 中到达环路的时间有点晚。 由于此延迟、扭矩/电流环路变得不同步、从而导致电机减速并停止。

    因此、我认为我需要补偿或调整编码器角度延迟、以便在 3 级正常运行。

    您能否介绍一下如何正确处理 FCL 3 级编码器角度延迟补偿?

    此致、
    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、
    对此有任何更新? 我只需要有关如何补偿 FCL 3 级编码器角度延迟的指导。
    此致、
    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、
    对此有任何更新?