This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC 波动

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMDSCNCD28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585426/tms320f28p650dk-adc-fluctuation

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 TMDSCNCD28P65X

您好、

我在测试时遇到问题 ADCB 模块 TMS320f28p65 上。 以下是我的设置:

  • ADC 配置 :使用设置为 16 位分辨率 其中概述了 SysConfig
  • 触发源 : EPWM18
  • 数据传输 :使用 DMA
  • 输入信号 :恒定的直流电压,没有可观察到的噪音
  • 基准电压 :2.5V 外部电压

尽管 ADC 引脚的输入电压和 REF 电压保持稳定、但我看到大约会出现波动  300 个计数 ADC 结果中。 请您帮助我解决这个问题。  

1.jpg

2.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ADC 结果的 GIF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reza、

    您能否转到 SysConfig、向我展示您的 ASYSCTL 配置? 则需要在该选项卡中选择电压基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:
    我已选择为外部元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reza,

    您可以检查生成的文件、board.c 文件并向我显示生成的代码行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 board.c 中生成的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reza,

    您打算在应用中使用单通道 ADC 还是差分 ADC? 由于现在已选择差分(16 位模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用单端 ADC、 在哪里选择了 差分(16 位模式)ADC 通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reza,

    在您的 SYSCFG 中、请在这里选择 12 位而不是 16 位。

    希望这可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该 16 位器件是否仅适用于差分 ADC?  

    我想我们选择差分或单端位于 SOC 设置中:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正确、您似乎为单端通道应用了正确的配置。 使用内部 VREFHI 时是否会出现相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有。 即使使用  内部 VREFHI、我们也存在此问题。 即使对于 TI 示例、也存在此问题。
    应该提到的 是、我使用 的是 TMDSCNCD28P65X 控制卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reza、

    我很抱歉耽误答复。 您能告诉我 您正在使用哪个版本的 TMDSCNCD28P65X 控制卡吗? 它应该位于丝印的右下角。