This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1011:F28379 CLB 能否控制 2 种 T-Format Tamagawa?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590777/tidm-1011-can-f28379-clb-able-to-control-2-t-format-tamagawa

器件型号: TIDM-1011

尊敬的专家:  

 

在我们的参考设计中、CLB 用于控制一种 T-Format。

F28379 CLB 能否控制 2 T-Format?

image.png

 

 

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计的 CLB 部分需要 1 个 CLB 逻辑块。  F2837xD 有 4 个逻辑块。 可以在具有第二个 SPI 模块的另一个逻辑块上复制设计、或者、如果系统允许、可以使用同一个 SPI 模块。