This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-QEP:内部交叉开关 — 比较器到 EP 引脚?

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581657/tms320f28377d-ep-internal-crossbar---comparators-to-qep-pins

器件型号: TMS320F28377D-ROM EP

您好:  

我们的客户有以下问题。  您会帮助解决这些问题吗?

我正在处理 sin/cos 编码器接口。  使用 launchXL 开发板、我们能够让接口正常工作。  问题是:

 

我们必须从内部比较器从外部跳线(使用 XBar 将比较器路由到 GPIO 引脚)到 QEP 引脚。  这是否可以在器件内部完成(使用其他一些 XBar 功能)、或者它是否必须是外部连接?

下面是参考图:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有人可以对这个 E2E 主题发表评论吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin,

    在 F2837xD 上、这是不可能的。

    在 P65x 等其他器件上、可以通过一种方法从 GPIO -> INPUTXBAR -> EPWM_XBAR -> QEPA/B  这由 QEPSRCSEL 寄存器控制。  

    此致、

    Lori