This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:通用电机控制 v5.04 导入工程 CCS 会失败元数据

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591388/launchxl-f280039c-universal-motor-control-v5-04-import-project-ccs-fails-meta-data

器件型号: LAUNCHXL-F280039C
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好支持团队:

似乎 REX 下载的工程不会导入到 CCS-v12.8.1、或者 CCS2020v03.0 会产生相同的元数据错误、并且仅导入工程规范文件。 此外、还尝试通过多种不同的方式将其导入同一工作区中、因为其他 UMCSDK v5.03 工程已作为虚拟链接导入到 c:\ti\c2000\SDKv5.04\Solutions\UniversalMotorControlvLab\中    

工程是否缺少允许导入向导或文件夹树导入新或现有 CCS 工程的正确工程规范文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该主题已分配给专家以供进一步审查和采取行动。 请注意、由于假日季节的原因、我们团队的响应时间可能会比平时慢。 我们将尽快回复您、感谢您对此事的理解。
    感谢您的查询,我们期待尽快为您提供帮助。

    此致、
    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并安装 https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    直接尝试在 CCS 中导入工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming Luo:

    即使通过导入向导、它也不会导入、将整个工程复制到 CCS 中、不创建虚拟链接、但 UMCSDK v5.03 会正确导入 CCS v12.8.1 和 CCS2020、并创建虚拟链接。 CCS2020 有奇怪的导入行为,说至少弄错了 CCS12.8.1 现有的工作项目... 更大的问题发生在混合导入的文件和虚拟链接与索引器,以查找甚至显示在编辑器中已解决的符号。 REX 下载的 zip 文件中的 MCSDK v5.04 元数据文件似乎存在问题。 我会尝试您提供的链接并返回报告。 有一个快乐的感恩节:-)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、这是必须将整个工程导入到 CCS 工作区文件夹目录中的唯一方法。 但是、工程的导入方式应保持一致、因为固件版本之间应建立链接。 很久以前我们曾经将相同的导入文件导入到工作区文件夹中、但当工作目录中存在虚拟链接和物理文件时、索引器会拒绝解析符号。 奇怪的是、CCS Thea 甚至更加令人困惑、因为它导入了虚拟链接、并且一些工作区文件在重复导入过程。 当您将文件移动到工程内的文件夹或删除虚拟链接时、实际文件将在原始 C:\ti\c2000\目录路径中删除。 到目前为止、不喜欢 Thea 的行为和#if Defined (my_code) 语句的亮点、很难识别为在任何主题照明中被禁用。   

    这种导入方法使编译器使用 C2000ware driverlib 符号错误进行编译变得复杂、这些错误发生在几个模块中没有#include、并在 (lin.c 和 driver.c) 两个最严重的错误中标记了缺失符号错误。 最近发现、工程在构建时可能不会出现 symbol missing 错误、但会省略打算在#if defined (my_code) 语句中编译的代码。