This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SB:WROSC 的价值是什么?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592161/f28e120sb-what-s-the-value-of-wrosc

器件型号: F28E120SB

尊敬的团队:

如何理解冷凝源是一个范围? WROSC 有什么价值?

image.png

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    WROSC 可以在 20 –70MHz 之间变化、但典型值介于 30 –40MHz 之间。 频率因器件而异。 TI 不建议使用 WROSC 作为 PLL 的时钟源。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    为什么 WROSC 具有非常大的范围? 如果不建议使用 WROSC、为什么我们将其放在 F28E12 中?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zane、

    请参阅 TRM 了解推理。 WROSC 旨在仅为看门狗计时器和 MCD 电路计时、用作备用振荡器。

    此致、
    马特