This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039-Q1:有关 Fusa 的 F280039 DB 文件的一些问题

Guru**** 2952650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592471/tms320f280039-q1-some-issue-about-the-f280039-db-file-of-fusa

器件型号: TMS320F280039-Q1
主题中讨论的其他器件: Midas

您好、专家

我向我的客户询问这个问题。

我的客户使用 Cadence 来执行 FMEDA、他们会发现是否使用了 F280015x_PZ_v0p92、它将在 MidasRC 中显示芯片永久性信息。

但如果他们使用 F28003x_pz_v0p92、则无法在 MidasRC 中看到芯片永久信息。

 使用的是 F28003x_PZ_v0p92: F28003x_PZ_v0p92.db 

您可以帮助检查一下吗? 数据库文件中是否有问题? 他们还与 Cadence 支持团队保持联系、但直到现在才获得响应。

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

    您能否询问客户所使用的 Midas RC 工具的版本? 我可以看到最新版本 (MIDAS25.03.003) 上报告的芯片永久性时基故障数。 但请注意、计算这些数字时存在误差。 我们正在发布更新的 DB、以纠正此错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    关闭 Cadence 为他们提供反馈的主题、他们更新  Midas RC 文件 、现在即可工作