This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:创建空工程

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591502/launchxl-f28379d-creating-empty-projects

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我要创建一个空工程。
CCS 提示我需要下载 C2000Ware
image.png下载成功。  

image.png

那么有这个错误:
image.png
我尝试了重新安装 CCS、但没有成功。
一切似乎都在它的地方
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sacha、

    您似乎正在使用基于网络的 Resource Explorer 尝试启动空工程。 使用此插件的一项要求是安装 CCS Cloud Agent 的浏览器扩展、在尝试使用基于浏览器的 IDE 时应该会出现一个弹出窗口、要求您进行安装。

    您是否拥有 Code Composer Studio 的桌面版本 (CCSTUDIO IDE、配置、编译器或调试器| TI.com)?)

    如果是、您也可以直接打开 Code Composer Studio 并使用那里的 Resource Explorer 导入工程示例。

    有关在 CCS 中使用工程的其他信息、请访问以下链接:
    6.1.创建和管理工程—Code Composer Studio 20.3.1 文档

    我将请来我们的 CCS 专家来补充意见。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信我没有使用 任何基于 Web 的设备。
    当我下载桌面版本时、它是一个已下载的安装.zip 文件夹的副本。
    试图恢复它不起作用,因为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sacha、

    您能否确认 CCS 是否正确发现了 C2000Ware 6.00.01.00? 请观看下面有关如何检查发现的产品的视频(约 1:35):

    https://www.ti.com/video/6369988068112

    如果未检测到、请尝试按刷新按钮。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须卸载所有内容并重新安装所有内容。 我现在可以创建工程。