This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:如何使用 asinf () 函数

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592896/f29h859tu-q1-how-to-use-the-asinf-function

器件型号: F29H859TU-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我们使用 f29h85x-sdk_1_02_00_00\examples\rtlibs\fastmath\asinf_example 中的演示、使用 Launchpad

我们使用闪存编译配置、无论是定义 FASTMATH 还是不定义 FASTMATH、test_output 在 CIO 中显示为 0

image.png

然后我们修改输入变量,然后我们就可以得到正确的 asinf 结果

image.png

image.png

您能帮助找出导致此问题的原因吗?

2.如果删除 FASTMATH 预定义符号并启用-ffast -math、结果将不正确、为什么会发生这种情况?

image.png

image.png

3.如果我使用 FASTMATH 预定义符号并启用-ffast -math、结果是正确的、如果客户想使用 ffmath 库、他们应该在项目中做什么?

例如、他们需要添加 FASTMATH 预定义符号 、启用-ffast -math、他们还需要做什么?

image.png

4.添加更多客户的问题,如果他们不启用 -ffast -math,它会产生错误,显示浮点计算是流过的,浮点数学计算是与此相关的?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    专家目前正在使用 Tbk。 请在回复中输入延迟。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

    我已通过电子邮件详细回复。

    谢谢、

    Sira