器件型号: F29H859TU-Q1
您好的团队、
我向我的客户询问这个问题。
我们使用 f29h85x-sdk_1_02_00_00\examples\rtlibs\fastmath\asinf_example 中的演示、使用 Launchpad
我们使用闪存编译配置、无论是定义 FASTMATH 还是不定义 FASTMATH、test_output 在 CIO 中显示为 0

然后我们修改输入变量,然后我们就可以得到正确的 asinf 结果


您能帮助找出导致此问题的原因吗?
2.如果删除 FASTMATH 预定义符号并启用-ffast -math、结果将不正确、为什么会发生这种情况?


3.如果我使用 FASTMATH 预定义符号并启用-ffast -math、结果是正确的、如果客户想使用 ffmath 库、他们应该在项目中做什么?
例如、他们需要添加 FASTMATH 预定义符号 、启用-ffast -math、他们还需要做什么?

4.添加更多客户的问题,如果他们不启用 -ffast -math,它会产生错误,显示浮点计算是流过的,浮点数学计算是与此相关的?
BRS
Shuqing