This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:IDDK V2.2.1 上的 CAN 总线问题–GPIO31 冲突 (F2837x controlCARD)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584160/tms320f28379d-issue-with-can-bus-on-iddk-v2-2-1-gpio31-conflict-f2837x-controlcard

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他部分: DESIGNDRIVE

DesignDRIVE 开发套件 IDDK v2.2.1 硬件

----------------------------

尊敬的 TI 支持团队:

我当前正在使用 IDDK V2.2.1 我不知道,我花了两天的时间试图得到 CAN 总线 从事板上工作。 最后,我发现了什么似乎是 A 硬件问题 作为一名软件工程师,我不知道如何确认它。

在 IDDK 设计中、 TX-CAN 频率 GPIO31 ,但在上 TMS320F28379D 控制卡 、此引脚已用于 LED2

GPIO31 也似乎连接到 CANA TX 和 LED2。

我最初认为 H7 H8 连接器可以帮助我解决问题、但似乎是这样 CAN 信号未连接 这些接头。 不幸的是、我只有 到此结束 一个控制板 (F2837x controlCARD)、可插入 IDDK v2.2.1 H1

请您澄清一下 如何正确使用此 IDDK 电路板上的 CAN 接口 ? 让 CAN 通信正常工作对于我当前的项目非常重要。

还有一个问题:在 CAN 收发器中使用 1kΩ 电阻器时、我习惯看到 120Ω。该收发器是否需要该值?

我附上了一些图片来说明问题。

此致、

image.png

image.png

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此 LED 连接使用具有高输入阻抗的缓冲器、因此我认为这种布置不会有任何问题。

    关于 120 Ω 端接电阻器、是的、您将需要它。 请参阅第 9 节。 应用和实施第 24、25 页及以后的版本。 以下是数据表链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1050.pdf

    此致、

    Sumit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您查看原理图、他们已经放置了一个 1k Ω 电阻器。 我必须更改它还是向总线添加新的 120Ω?
    是否需要权变措施? 我可以添加一个 120Ω 电阻器而不是 1k。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以更改为 120 Ω 单个电阻器或两个 60 Ω、如数据表中所示:

    此致、

    Sumit