This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:安全手册 GPIO4 的软件实现 — 环回测试

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594118/tms320f28384d-software-implementation-of-safety-manual-gpio4---loopback-test

器件型号: TMS320F28384D

您好:


我想为 GPIO 实现以下安全功能:
安全特性: GPIO4–使用 I/O 环回的软件功能测试。

image.png

您能否确认实现此机制是否需要任何硬件修改、或者是否有可用于支持此测试的内部配置?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部环回、在该环回中、您将输出 GPIO 路由到完全不同的输入 GPIO 引脚、可以充分覆盖、因为您可以检测器件引脚上的开路/短路故障。 有内部环回选项、但这些选项不会涵盖开路等引脚故障。