This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:CCS 2020 或更高版本中的 Session.registers.read () API 是否可以用于在不停止会话的情况下读取寄存器/存储器?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592254/f29h850tu-can-session-registers-read-api-in-ccs-versions-2020-or-later-be-used-to-read-the-register-memory-without-using-halting-the-session

器件型号: F29H850TU

使用 JS 脚本调试会话时、在 F29 硬件上开始执行可执行文件后、使用以下命令:

session.target.run(false);

要从任何地址或寄存器读取任何数据、应使用:

session.registers.read();

首先必须使用以下命令停止执行:

session.target.waitForHalt();

如果不停止、上面的 API .read () 就不会读取任何内容。
如果不使用.waitForHalt () 停止、是否没有方法来读取 ()?

这样、在地址处读取寄存器/数据将是非侵入式、例如 CCS 中的“Watch"窗口“窗口或“Register"窗口“窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果器件支持实时访问、则应从脚本编写着手。

    我假设您使用的是 CCS 20.x 和 CCS Scripting。

    您能否在 CCS 中尝试调试会话?当程序加载并暂停时、您能否尝试从 Scripting Console 中调用相同的 API、看看您是否可以在目标运行时返回寄存器值?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_debug-main.html#scripting-console-view

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 OP:

    “这是工作。
    它以前不工作,因为我没有向 session.target.run() 函数提供 false 参数,因此它总是在等待停止发生。“