This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:XDS110 USB 调试

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595237/launchxl-f28p55x-xds110-usb-debug

器件型号: LAUNCHXL-F28P55X

当我想调试程序时、在 CCS 中收到这个错误。
Texas Instruments XDS110 USB 调试 Probe_0/IcePick_C_0 连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)  
我采取了许多不同的方法来解决问题、但到目前为止还没有成功、请给我打电话或安排会议来解决问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否使用 2 引脚 cJTAG? F28P55x LaunchPad 仅支持 cJTAG 模式。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我使用的是 TMS 和 TCK。

    谢谢、

    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否尝试配置等待引导并查看是否能够连接? 您以前是否能够连接到该器件?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我设置 BOOT0/BOOT1 = 0/1(等待引导)、但仍然会出现相同的错误。 我以前能够连接 f28379d、但我一直无法连接 f28p55x。

    谢谢、

    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否共享正在使用的目标配置文件? 还请分享 LaunchPad 本身的图片、以便我可以验证电源指示灯 LED 是否正确亮起。

    我还将链接 LaunchPad 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sprujc0a/sprujc0a.pdf

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matt、请查看随附的图片。

    我已经浏览过用户指南、但还找不到解决方案。

    谢谢、

    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目标配置文件使用了 4 引脚 JTAG。 请将此对话框更改为 2 引脚 JTAG:

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    谢谢你这么多,现在它的工作! 我真的很感谢你的帮助!