This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:外部晶体振荡器输出引脚 X2/GPIO18 是否可用作通用 GPIO 引脚?

Guru**** 2995720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595171/tms320f28p550sg-can-the-external-crystal-oscillator-output-pin-x2-gpio18-be-used-as-a-general-gpio-pin

器件型号: TMS320F28P550SG

您好、TI 专家、

当使用 C28x 100 引脚 P55 并将外部 20M 单端晶体振荡器连接到 GPIO19/X1 引脚时、GPIO18/X2 引脚 是否可用作通用输入输出 (GPIO) 引脚? 此外、如果使用内部 10M 晶体振荡器、精度是多少?

1205.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianjun:

    对迟交的答复表示歉意! 许多团队成员今年的这个时候都不在办公室。

    是的、当您将单端外部时钟馈入 GPIO19 (X1) 时、GPIO18 (X2) 可用作 GPIO。  

    此致、

    Masoud