This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:F28P550 100 引脚:当使用 VDDA 作为基准时、我们是否可以同时使用 VREFHI 和 VREFLO 作为 4 ADC 输入?

Guru**** 2925250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592400/f28e120sc-f28p550-100pin-can-we-use-vrefhi-and-vreflo-as-4-adc-input-at-the-same-time-when-use-vdda-as-reference

部件号: F28E120SC
主题: LAUNCHXL-F28P55X 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我找不到 P55 部件号、因此使用 E12 询问 P55 问题。 使用 VDDA 作为基准时、我们是否可以同时使用 VREFHI 和 VREFLO 作为 4 ADC 输入?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zane、

    对迟交的答复表示歉意! 许多团队成员今年的这个时候都不在办公室。

    在 F28P55x 上、当 ADC 基准配置为 VDDA/VSSA 时、VREFHI 和 VREFLO 引脚可改为用作额外的 ADC 输入引脚。  但是、在 VDDA/VSSA 基准模式下、当 VREFHI 和 VREFLO 用作模拟输入时、它们之间会有电阻连接。 因此、我们建议仅驱动这两个引脚中的一个并使另一个引脚悬空。 因此、不应同时使用 VREFHI 和 VREFLO 作为独立的 ADC 输入、因此不能同时将 2* VREFHI + 2* VREFLO 引脚视为 4 个独立的 ADC 输入。

    此外、在 LAUNCHXL-F28PF28P55x 硬件上、两个 VREFHI 引脚短接在一起、VREFLO 也相同、因此可以强调这些引脚旨在成为一个基准节点、而不是多个独立的模拟输入。

    此致、

    Masoud