This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:DesignDRIVE 中的无传感器控制?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582192/launchxl-f28p55x-sensorless-control-in-designdrive

器件型号: LAUNCHXL-F28P55X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

1) 我正在使用的器件 dual_axis_servo_drive  使用的工程 LAUNCHXL-F28P55X 微控制器 带传感器控制 问题 PMSM 电机 。

如果我想在此工程中实现 您的无传感器算法、该算法会对编码器读取的当前值提供“反馈“、那么这是可能的吗?

我是否需要导入任何库?

还是根本不支持它?

我问道、因为我可能同时需要有传感器控制和无传感器控制。

我知道如果我从头开始编写所有代码、这是可能的、但我想知道您是否有一个现有的工程(如“dual_axis_servo_drive “和  在“C2000 Ware_Motor CONTROL.Control_SDK_MSP430/solutions/boostXL Install_Location 等)中找到的那些代码、它们具有这两个控件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:

    1) 我已经阅读了该部分 4.3 将参考代码移植到新的 C2000 MCU SDK 通用工程和实验文档。

    不过、我并没有发现案文中有任何详细的段落只涉及输入无传感器的图书馆(例如 FAST)、而是与整个移植环境分开。 换句话说、该部分旨在更改控制器(器件)、而不是用于“向现有工程添加库“。

    2) 此外、我尝试在您编写的包含 FAST 库的无传感器工程中搜索 FAST 库、例如  具有  C28x CPU 的 LAUNCHXL-F280049C
    无传感器 扭矩/速度控制:

    .  但很快是无处可寻的

    3) 在我当前的项目 dual_axis_servo_drive  方法 SPEED_EX观测 器 观察者文件夹中。  它可能是 InstaSPIN-MOTION 无传感器的简化版本吗? 也许我可以使用该模块而无需导入任何其他内容...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)  我已经阅读了该部分  4.3 将参考代码移植到新的 C2000 MCU   SDK 通用工程和实验文档。

    不过、我并没有发现案文中有任何详细的段落只涉及输入无传感器的图书馆(例如 FAST)、而是与整个移植环境分开。 换句话说、该部分旨在更改控制器(器件)、而不是用于“向现有工程添加库“。

    您无需 在任何器件上导入快速库、而是可以移植 代码上快速库对应的代码、以启用无传感器控制。

    使用通用电机控制代码并根据 您的硬件详细信息更改硬件抽象文件的另一种方法。  

    另一种使用滑模观测器的方法、该观测器在通用电机控制代码中提供。 在此部分中、您只需移植以下.c..h 文件并移植相应的代码、即可根据代码估算速度/角度。

    2)  此外、我尝试在您编写的包含 FAST 库的无传感器工程中搜索 FAST 库、例如  具有  C28x CPU 的 LAUNCHXL-F280049C

     无法访问快速库、因为它们是闭合源文件。  

    3) 在我当前的项目  dual_axis_servo_drive  方法  SPEED_EX观测 器  观察者文件夹中。  它可能是  InstaSPIN-MOTION 无传感器的简化版本吗? 也许我可以使用该模块而无需导入任何其他内容...

    不可以。它们用于根据测量的电机角度计算速度。