This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SB:项目向导导入无法识别本地 c2000ware 安装

Guru**** 3006900 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1596437/f28e120sb-project-wizard-import-not-recognizing-local-c2000ware-install

器件型号: F28E120SB
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好:

我今天尝试向客户展示工程向导、出于某种原因、即使我安装了 C2000Ware 6.00.01、也会提示我无论如何重新安装 SDK:

image.png

当我转到创建工程时、仍然收到安装 C2000Ware 的提示:

即使我通过 Resource Explorer 进行安装、工程也无法导入:

image.png

这是已知问题吗? 我知道我可以手动导入工程、但工程向导非常好、可以避免客户手动遍历 SDK 目录树。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    似乎是从 TI.com 而不是从 Resource Explorer 安装了 C2000Ware。 我怀疑两个版本之间的 ID 存在一些不匹配。 我需要调查并随时向您发布我的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 Resource Explorer 中的 C2000Ware 6.0.1 与 TI.com 中的 C2000Ware 6.0.1 之间的差异时、存在多种差异、包括软件包元数据。 对此进行了深入研究。

    如果您希望在 CCS 中使用新工程向导、我建议从 TI.com 卸载(或移动)您安装的 C2000Ware 6.0.1 以使其不再被发现、并从 Resource Explorer 下载/安装 C2000Ware。

    谢谢

    Ki