This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:TMS320F28P650SH:F28P650SH7 不在 SysConfig 的器件列表中 (2)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595017/tms320f28p650sh-tms320f28p650sh-f28p650sh7-is-not-on-the-device-list-of-sysconfig-2

器件型号: TMS320F28P650SH
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

TMS320F28P650SH: F28P650SH7 不在 SysConfig 的器件列表中 。

您好 Matt、

这是后续行动。

我安装了 1.25.999、发现器件已添加、但第一个选择菜单中未添加软件包。

导入 empty_drivelib_project 后、第一次运行 SysConfig 时、会得到这样的结果。

image.png

在 SysConfig 中、我能够将封装更改为 176PTP、但构建仍然失败、如下所示。

image.png

您能检查一下吗?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我从构建日志中看到、您的 SysConfig 版本指向 1.21、但我认为没有添加此器件。 您能否检查工程属性、看看 SysConfig 工具的产品信息是否指向最新的 1.25 版本?

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次检查了产品菜单、设置为 1.25.999。

    在我检查后、构建成功。

    但选择器件问题仍然存在。

    使用 1.25.999 后、SH7 选择问题已消失、但软件包选择问题仍然存在。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将配置从 RAM 更改为闪存时、忘记更改 SysConfig 版本。 构建没有问题。 只是选装才是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将工单重新分配给 pinmux 团队以供进一步分析。

    我们之前创建了类似的工单、请查看- (+) TMS320F28P650SH:F28P650SH7 不在 SysConfig - C2000 微控制器论坛 — C2000Tm︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛的器件列表中

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    请下载最新的 SysConfig(12 月 2 日发布)、并确认软件包更改反映在以下位置: https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG#downloads

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    我是第一次添加 SysConfig、它在您捕获的过程中运行良好。

    但是、当我导入 empty_driverlib_project 并打开.syscfg 文件时、您可能会遇到该问题。

    请检查。

    1.25.999 和 1.26.0 都有相同的问题。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我第一次打开 SysConfig 时看到相同的问题、但我能够在不同的 F28P650SH7 软件包之间切换并成功构建工程。  

    我将在离线检查并 在接下来的几天内回复您。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    仅通过 SysConfig 团队确认了预期的行为:

    首次打开*。syscfg 文件时、第一个对话框窗口的目的不是“选择任何支持的器件列表“。 这是一个“您之前提到过这款传统器件、现在我们要求您从与该器件兼容的多个 GPN 中选择一个“。 换句话说、它适用于旧版迁移。

    仅显示 256ZEJ 的原因是在工程属性中指定了这一点。 如果删除这些-d、--package 和--part 标志、SysConfig 将获取后端映射中列出的第一个设备、并仅显示与该设备的兼容性。  

    预期的流程是在器件视图中选择您的特定器件型号和封装。

    此致、

    马特