This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:AD 转换值经过偏移并表现出变化。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1594496/tms320c5535-the-ad-conversion-values-are-offset-and-exhibit-variation

部件号: TMS320C5535

大家好!

我们使用引脚 GPAIN0–2 来监控 1.8V 等电压和产品的电池电平 (4V–7V)。

但是、有时电池电量显示正确、有时显示不正确。
检查来自 DSP 的 AD 值时、我们会看到一些情况、即即使没有输入、偏移量也约为 10 个计数、以及读数同时存在偏移和变化(也包括大约 0–10 个计数)的情况。
我们目前正在调查造成这种现象的原因。

最初、我们怀疑存在安装缺陷、但 X 射线检查确认组件没有问题。
下面是相关部分的原理图。
您看到此电路中有任何错误吗?
此外、您过去是否遇到过类似的问题?
如果您对调查根本原因的方法有任何建议、请告知我们。
ADcircuit.png

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    V_MON 上的电压范围是多少?  它是否降至 1.3V 以下?  从原理图的角度来看、我没有其他担心的事情(只要您使用 3.6V 耐压 GPAIN0 上的内部分压器来将电压保持在范围内)。

    ADC 配置有哪些设置?  您是否使用 2MHz ADC 内部转换时钟并延迟至少 32 个时钟周期?

    您能否提供一系列突出显示该问题的直流电压读数?

    有多少设备出现此问题?  所有器件都已测试、还是属于子集?  有多少设备通过测试提供了良好的数据、有多少设备提供了这种移动数据?

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    我们正在审核您提交的问题。

    分压器中的电阻值高于建议值、因此我有点担心。
    我认为、高阻抗对于 SAR ADC 来说可能不是理想的、您对此有何想法?

    最棒的酒廊

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊图 — 桑,

    是、通常情况下、较高的电阻值会影响 ADC 转换、因为需要更长的采样时间才能让信号稳定下来。  这就是我询问 ADC 上配置的原因。

    如果将 ADC 用作最大采样率、则降低电阻值可能有所帮助、但请记住、ANA_LDO 只能驱动最大 4mA、因此您需要将此电源轨上的总电流保持为小于 4mA。

    或者、您可以 通过减慢 ADC 时钟或类似时钟来尝试延长 ADC 转换时间、并查看行为是否有所改善或消失。  这将是输入在分配的转换时间内未充分建立的另一个指标。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    如果将 ADC 用作最大采样率、则降低电阻值可能会有所帮助、但请记住、ANA_LDO 只能驱动最大 4mA、因此您需要将该电源轨上的总电流保持为小于 4mA。

    将电源轨上的总电流解读为引脚 GPAIN0–2 处的总电流是否正确?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊图 — 桑,

    对于引脚 GPAIN0–2 处的总电流、对电源轨上总电流的解释是否正确?

    虽然引脚 GPI0-2 上的电流包含在 ANA_LDO 的总电流计算中、但 4mA 限制还包括连接至 ANA_LDO 的其他所有元件、例如 VDDA_PLL(我可以看到相关电流连接至您的原理图)和 VDDA_ANA(在所示原理图中不可见,以确定其是来自 ANA_LDO 还是其他地方)。

    根据数据表、VDDA_PLL 通常会将 0.7mA 上拉、VDDA_ANA 上拉至 1mA。  假设 VDDA_ANA 也来自 ANA_LDO 设计中、则 GPAIN 电路上允许的总电流消耗为 2.3mA。  我知道 GPAIN 输入上分压器的初级电压源不是 ANA_LDO、而是不同的电源。  这应使此处消耗的电流保持在 2.3mA 以下。  但由于我看不到原理图的其余部分、因此我想强调的是、ANA_LDO 输出上的总系统宽电流消耗必须小于 4mA。

    另请注意、ANA_LDO 有一个 1uF 电容器的要求。  我在原理图中没有看到此电容器(可能超出此图)、但要确认它的存在。

    谢谢、
    Mike