This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:在硬件中使用 XTAL_OSC_SE、但在软件中配置 XTAL_OSC、F28P55 可以工作、是否存在任何风险?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595740/tms320f28p550sj-use-xtal_osc_se-in-hardware-but-configure-xtal_osc-in-software-f28p55-can-work-is-there-any-risk

器件型号: TMS320F28P550SJ

尊敬的团队:

以下是 F28P55 时钟的原理图:

 

image.png

image.png

我们可以看到客户使用的是单端模式。 但客户将其配置为双端模式:

它应该是 XTAL_OSC_SE、但客户将其配置为 XTAL_OSC、器件可以正常工作、他们可以在 GPIO18 (X2) 上看到 CLK_OUT (20MHz)。 客户产品有 MPED、因此修改程序不容易、他们想知道它会给他们的产品带来一些风险? 如果不是、GPIO18 输出 20MHz 时钟会增加系统功耗? 谢谢!

image.png

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    风险是、它现在不是在 SE 模式下关闭的皮尔斯振荡器电路、而是始终开启。  客户可能需要量化通过在生产板上使用 XTAL 配置和 XTAL_SE 运行振荡器所消耗的功率、并确保差异不超过 1mW。  输出 X2 开路、因此 XTAL 配置中不应有任何负载、但最好进行检查。

    此致、

    Joseph   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。 我想知道客户是否无法在其产品中更改为 SE 模式。 它会有一些导致设备无法正常工作的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    处于 SE 模式时、xtal 振荡器开启/尝试启动可能会产生长期影响。  由于这不是典型的用例、因此没有将其考虑到器件的总体性能、因此这已经是一个风险。  最好建议客户在第一时间更改 FW、

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的快速答复。 现在、客户已将产品交付给终端客户。 很难修改软件。 它们有引导加载程序和应用程序、在 Bootrom 之后、它将首先进入引导加载程序、然后跳转到 APP。 现在、他们发现如果只在 APP 中更改正确的时钟设置、它无法停止 X2 输出 20MHz。 云您可帮助与设计团队核实内部时钟的工作原理? 这也许有助于理解这个问题。 谢谢!

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    您能否在下面提供更多详细信息:

    现在他们发现、如果只更改 APP 中的正确时钟设置、则无法停止 X2 输出 20MHz。 [/报价]

    谢谢、

    Joseph