This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:SFRA 注入振幅单元

Guru**** 2982770 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592525/tms320f28p650dh-sfra-inject-amplitude-unit

器件型号: TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件: SFRA、 C2000WARE

尊敬的专家:

我的客户对 SFRA 注入有一些困惑。

您能帮助压缩宏“SFRA_AMPLITUDE"的“的单位吗?

客户看到注入信号的振幅等于宏的值、而不是乘以注入目标。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SFRA 振幅和 SFRA_F32_injection 函数参数均采用标幺值格式。

    此处 SFRA 振幅作为小信号频率注入的贡献为 (SFRA_Amplitude *Sin (freq)) 和

    SFRA_F32_inject 函数参数为“Ref"(“(参考(参考)、如上图所示。

     有关工作原理、请参阅“C2000Tm 软件频率响应分析器 (SFRA) 库用户指南(修订版 A)“第 3.2 节和“C2000 Ware_Digital Power_SDK_5_xxxx\libraries\sfra\examples“(有关详细信息)。

    典型情况 SFRA_Amplitude 不应为“1"(“(因为(因为它将注入过多的噪声)

    此致、

    Shashank