This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:DCSM 是否可以锁定 DRAM(TRM 校准未对齐)

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590622/tms320f28p650dh-could-dcsm-locks-dram-trm-desciprtion-not-aligned

器件型号: TMS320F28P650DH

尊敬的专家:

DCSM 是否可以锁定 DRAM? TRM 中的描述是混淆的。

1 说明仅包括 LSsRAM

image.png

但我可以在 GTABRAM1 寄存器中看到 DRAM 选择。

 

同时、如果 DCSM 具有 GRABSECT2、也是令人兴奋的

GRABRAM2 寄存器显示为“保留“

image.png

3 在寄存器映射中、有 GRARAM2 的说明 image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    对延误表示歉意、卢克忙于其他活动。

    寄存器正确、但您所示的 TRM 说明/图不正确。 我将提交一个内部 TT、以便在下一个 TRM 版本中解决此问题。  

    请 参阅数据表的存储器映射(第 7.3 节): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28p659dk-q1.pdf

     “安全“列中标记为“是“的行受 DCSM 保护。 LSx RAM、Dx RAM 和 CPU1TOCPU2MSGRAM0/CPU2TOCPU1MSGRAM0 可由 DCSM 保护。

    此致、

    马特