This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:选择 MCU 来独立控制 6 个 BLDC 电机的位置

Guru**** 3001210 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599424/launchxl-f28069m-selecting-an-mcu-to-independently-control-the-position-of-6-bldc-motors

器件型号: LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RS

您好、

我有使用 InstaSPIN 实验室进行单电机位置控制和构建定制控制环路的经验。 我当前的硬件是基于 LaunchXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8323RS 的定制 PCB。

我正在寻找可 通过六个编码器输入独立控制多达六个 BLDC 电机的开发或控制卡。 如果没有六个可用、至少需要四个独立的电机/编码器通道。 理想情况下、我会先介绍可以与现有 InstaSPIN 样式实验室或类似工具集成的评估板或开发板、然后稍后迁移到定制 PCB。

如果有人知道:

-开发板或控制卡板,支持 4–6 个独立的电机通道,以及像我可以开始的 BOOSTXL-8323RS 这样的板。  

-演示具有两个以上电机设置的多电机设置的示例项目或 TI 实验室。

如有任何建议、将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -支持 4–6 个独立电机通道的开发板或控制卡板、以及我可以先使用的 BOOSTXL-8323RS 等开发板。  [/报价]

    目前、没有一块板可以支持 2 个以上的电机。 您必须自己设计此电路板。 有一些 C2000 MCU 可以支持驱动 4 个以上的电机。 您可以查看以下链接、根据您的要求选择合适的 MCU。 例如、TMS320F28P65x、TMS320F28P55x。

    https://www.ti.com/product-category/microcontrollers-processors/mcus/c2000-real-time-mcus/overview.html

    -演示多电机设置且具有两个以上电机的示例工程或 TI 实验室。

    如上所述、目前仅提供支持两个电机示例。 您可以参考该示例来设计一个针对多个电机的工程。

    [/quote]