This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-PTP 封装:为 EP 封装创建双电阻器模型

Guru**** 2996390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592110/tms320f28377d-ep-creating-a-two-resistor-model-for-a-ptp-package

器件型号: TMS320F28377D-ROM EP

数据表具有下表、但在考虑双电阻器模型时、应施加哪个热阻?

RJC 和 RJB?

PsiJT 和 PsiJB  

65d2fcdf-2863-475c-a311-b21ca7a8528f.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是美国的感恩节周末、因此请预计响应会有所延迟。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您在假期期间的耐心。 我在下面提供了各种不同的文档、以帮助您在这里进行指导。

    TI 提供此应用手册来介绍各种 IC 热参数: 半导体和 IC 封装热指标(修订版 D)

    还有本文档: 如何使用热指标正确评估结温(修订版 B)

    另外还有两份应用手册专门介绍了适用于 TI DSP 和 MCU 的 nFBGA 封装和热模型分析。

    nFBGA 封装 —  https://www.ti.com/lit/an/spraa99c/spraa99c.pdf

    DSP 和 ARM 应用处理器热设计指南 —  https://www.ti.com/lit/an/sprabi3b/sprabi3b.pdf

    请查看 SPRABI3B 文档、该文档清楚地描述了为什么 TI 为更复杂的 IC 提供了 Delphi 热模型参数、而不是性能较差的 2R 模型。 本文档的第 10 节使用提供的参数提供了完整的分析。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。
    很抱歉、我会重新表述我的问题。

    RΘJC:结至外壳热阻
    PsiJT:结至封装顶部

    上述两个表达式使用了不同的术语“大小写“和“封装顶部“、但它们的含义不是一样的吗?
    “外壳“和“封装顶部“指的是器件的哪些部分?

    以下是相同的问题:
    R θ RΘJB:结至电路板热阻
    PsiJB:连接到电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、“case"相当于“相当于“package top“。

    R θ RΘJC:结至外壳热阻 — 这是一个真正的热阻值

    PsiJT:结至封装顶部 — 这是一个估算的热指标,请参阅以下说明

    R θ RΘJB:结至电路板热阻


    PsiJB:连接到电路板

     半导体和 IC 封装热指标(修订版 D) 文档中详细介绍了这些参数。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。
    我知道这些是真实的热阻值​​和估算的热指标值。

    RΘJB (7.9 度/W) 和 PsiJB (6.1 度/W【无空气】)是相似的值、但我不理解为什么 RΘJC (10.2 度/W) 和 PsiJT (0.11 度/W【无空气】)相差约 100 倍。 请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroyuki-San、

    让我请正确的专家回答这个具体问题

    此致、

    彼得