This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:MCU 在 10ms 时复位

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590526/tms320f28379d-mcu-is-getting-reset-at-10ms

部件号: TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

Hello Forms、

当为 MCU 提供+12V 时、识别 MCU REST 引脚已切换、因此我无法将任何代码闪存到它中。

甚至尝试使用 UNIFLASH、但失败了。


使用示波器进行观察时、确定每 10ms 就会有 56us 压降。

这是电源原理图。
image.png

以下是与 MCU 复位相关的图像。

a) 关闭时间:56.4us



b) 接通时间:10 毫秒



提前感谢、
Soumitri Kumar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumitri:

    未收到您的查询。 不能将 12V 电压馈送到 MCU。 VDDIO 为 3.3V、VDD 为 1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    在 MCU 之前、我们有具有 3.3V 输出的可调电压监控器 (TI - TPS3895A)、该输出以引脚编号 124 (XRS) 的输入表示、并在 TP18(来自图像)处观察到的输出

    在提出此案例之前先完成以下案例:

    1.移除 U7 后、MCU 仍在关闭时复位 — 在~56us 时、其中引脚在~10ms 时保持高电平(问题不是来自 U7)

    2.所以,当我将 JTEG Tclk 频率更改为 100KHz 时,我能够闪存到它。

    但背后的问题是什么?

    谢谢、
    Soumitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumitri:

    为什么您每 10ms 复位一次 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:


    我没有重置它,当我尝试使用 CCS 和使用 UniFlash 将空代码刷写到它之后。 我无法闪存到它,因为我能够将相同的闪存到其他控制板。

    比较这些电路板后、发现 MCU 复位引脚定期在没有代码的情况下复位。

    谢谢、  
    Soumitri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您定期对 MCU 进行复位、则无法刷写。 请检查电压监视器重置设备的原因。 您可以一次性检查电压监控器的电压检测引脚和复位输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    以下是在不同情况下附加的图像。
    通道 1 - MCU 电压  
    通道 2 - MCU 复位信号



    我尝试再次重现问题、但无法做到。

    在另一个电路板中也会发现问题、上面的图像来自该问题。
     
    是它的链接。


    谢谢、
    Soumitri。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为您再创建一个主题。 继续操作、请为一个问题创建一个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    感谢您的支持、但问题未解决。

    我想从另一个线程获得同样的结果。

    谢谢、
    Soumitri。