This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:PERx。 引导序列中的 LSPCLK 频率

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1598996/tms320f28377d-perx-lspclk-frequency-in-boot-sequence

器件型号: TMS320F28377D

尊敬的团队:

客户询问 PERIx 的 CLK 频率。 LSPCLK 处于引导顺序。

您能否提供为 PERIx 设置的 CLK 值? LSPCLK?

外部 CLK 输入为 20MHz。

image.png

谢谢。此致、

哈拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hara:

    在引导期间、不使用 PLL、仅使用 INTOSC2。 在 SCI/SPI 引导中、 LOSPCP 设置为/4、更多详细信息请参见 第 4 章。  

    默认 LOSPCP(低速时钟源预分频)设置为/2、即 SYSCLK / 2。  在 POR 时、SYSCLKDIVSEL 为/1、这意味着 LSPCLK 默认为 5MHz(除非处于 SCI/SPI 引导状态)。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:  

    以下是其他问题。 您还能检查一下这些内容吗?

    问题 1: 在 SCI 引导序列时、这些正确理解吗?

    INTOSC2:10MHz

    LSPCLK:2.5MHz ( SCI 引导序列上的 LOSPCP /4)

     

    问题 2: SCI 引导序列上的 CLK 树

    根据 4.8 注释、只使用 INTOSC 来代替 PLL。
    下图中有一条通过 PLL 的路由、但存在一个问题、即 SYSCLK 分频器将后跟 SYSCLKDIVSEL /4 的初始值。
    它是否识别出 SYSCLK 分频器在 SCI 引导序列下通过?

     

    问题 3 具有自动波特率检测功能的波特率设置、这种正确理解是否正确?

    SCI 异步波特率= LSPCLK /((BRR + 1)*8)

     *基于 19.15.2.3 SCIHBAUD 寄存器(偏移= 2h)[复位= 0000h

    谢谢。此致、

    哈拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HARA、

    对于#1、正确。

    对于#2、无论是否绕过 PLL、始终应用 SYSCLKDIVSEL。 如前面所述并如引导序列映像所示、时钟分频器配置在器件复位后发生。  表 4.9.1 复位原因和处理详细信息每次复位的引导 ROM 操作。 在 POR、XRSn 等情况下、SYSCLKDIVSEL 为/1 而不是/4。 这适用于所有引导模式。  

    对于#3、 正确、但请记住 SCI 时钟!= SCI 波特率。

    此致、

    Aishwarya