This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:TMS320F28P550SJ:电弧故障应用的集成与验证

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600462/tms320f28p550sg-tms320f28p550sj-integration-and-verification-of-arc-fault-application

器件型号: TMS320F28P550SG

尊敬的专家:

我目前正在使用全新的电弧故障检测软件进行开发 F28P55 (28P55) 频率。 使用文档验证解决方案时 “采用嵌入式 AI 模型的电弧故障检测“ ,我遇到了一些困难 第 7 节(将电弧故障应用作为 CCS 项目的集成和验证) 。

系统传递函数的值 (ml_arc_detection_F28P55x) 为了进行测试和验证、我可以通过获得正确的验证结果
Result.buf0 =[57、–40] 。

1766131853628_c6bc96636a874255acd84cb097228bfc.png

 

但是、将模型替换为生成的模型后 模型编写器 以及相应的预处理参数、然后集成、编译和导入测试向量、得到的结果 Result.buf0 与 Golden 输出不匹配 。 换言之、在模型集成后验证失败。

我多次尝试生成新的模型、新的测试向量和相应的结果、但每次验证都失败。

您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 我已附上我生成的模型—您能帮助验证吗?

_20251217-055614、ArcFault_model_1400_t_F28P55.zip 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(张)好

    我已在另一个 E2E 中回复了您的问题。

    谢谢你  

    Amir Hussain