This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:在 DBRED/DBFED 大于占空比的情况下使用 DB。

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579681/tms320f28027-using-db-with-dbred-dbfed-larger-than-the-duty

器件型号: TMS320F28027

尊敬的专家:

我的客户使用 DB、在 PWM 中占空比较小。 他们会看到以下行为:

绿色:EPWMA

蓝色:EPWMB

  1. 占空比很小、以蓝色馈送 DB 延迟并贪婪红色时、您可能会看到蓝色的高电平时间非常短、这是预期现象 1015988957.jpg
  2. 现在、它们进一步降低了原始输入的占空比、因为 DBFED 和 DBRED 等于/大于占空比。 他们期望蓝色的高时间会进一步减少,可能会减少到没有,然而他们看到的是如下 70993815.jpg

您能请教一下这种行为吗?

我们猜到 DB 延迟会改变边沿的顺序。 例如、蓝色应首先具有上升沿、然后是下降沿、但是、上升沿会被 DB 延迟、以便下降沿到达临界点。 这是可能的?

我还在这里附加了 PWM 配置:

    EALLOW;
    EPwm4Regs.TZCTL.bit.TZA = 0x02;                        //Force EPWMxA to a high state
    EPwm4Regs.TZCTL.bit.TZB = 0x02;                        //Force EPWMxB to a high state
    EPwm4Regs.TZFRC.bit.OST = 0x01;                    // Forces a one-shot trip event and sets the OSTFLG bit
    EDIS;

    EPwm4Regs.TBPRD = 750;
    EPwm4Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;
    EPwm4Regs.TBCTR = 0;

    
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0x02;            //Up-Down mode
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0x01;                    //Sync ensable
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.PRDLD = 0x00;                    //Shadow mode
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0x00;              //Synchronized while TBCNT=0
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0x00;                 //TBCLK = SYSCLK / (HSPCLKDIV * CLKDIV) = 100MHz/(1*1)=100MHz
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV =0x00;
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0x00;

    EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = 1;
    EPwm4Regs.CMPB = 1;
    EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0x00;                  //Shadow mode
    EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = 0x00;                //Shadow mode
    EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 0x02;        //Load on CTR = Zero or PRD
    EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 0x02;        //Load on CTR = Zero or PRD
    
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAU = 0x02;                //AQ_CLEAR;        //CNT = CMPA up    ->0
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAD = 0x01;                    //AQ_SET;            //CNT = CMPB down ->1
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CBU = 0x00;
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CBD = 0x00;
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.PRD = 0x00;
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 0x00;                       
    
    EPwm4Regs.AQCTLB.bit.CAU = 0x02;            //AQ_CLEAR;            //CNT = CMPA up   ->0
    EPwm4Regs.AQCTLB.bit.CAD = 0x01;            //AQ_SET;            //CNT = CMPA down ->1
    EPwm4Regs.AQCTLB.bit.CBU = 0x00;                     
    EPwm4Regs.AQCTLB.bit.CBD = 0x00;                     
    EPwm4Regs.AQCTLB.bit.PRD = 0x00;
    EPwm4Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 0x00;

    EPwm4Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 3;                        //The active register load immediately
    EPwm4Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0x01;                    //FORCE LOW
    EPwm4Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0x02;                //FORCE the EPWM3B output  LOW

    EPwm4Regs.DBCTL.bit.IN_MODE =0x02;                //EPWMxA In is the source for rising-edge delayed signal.
                                                            //EPWMxB In is the source for falling-edge delayed signal.
    EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 0x02;                //Active high complementary (AHC). EPWMxB is inverted.
    EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 0x03;            //Enable dead band time configuration

    EPwm4Regs.DBRED = 60;                            //SYSCLK/EPWM2_DB = 60M/0.7M 
    EPwm4Regs.DBFED = 60;                            //SYSCLK/EPWM2_DB = 60M/0.7M 

    EPwm4Regs.PCCTL.bit.CHPEN = 0x00;                    //Disable chopping function

    EALLOW;
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
    EDIS;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否对两个波形都使用了此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    您是否对两个波形都使用了此配置?

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我们是否可以为工程推荐 F280013、让我们知道我们正在尝试生成什么波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    对此查询有任何更新? 客户是否仍然遇到此问题、您是否在 F280013x 器件上尝试过?