This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:与 F28P55x CMPSS 模块的输入选择多路复用器配置相关的问题。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599534/tms320f28p559sj-q1-questions-regarding-the-input-selection-multiplexer-configuration-of-the-f28p55x-cmpss-module

器件型号: TMS320F28P559SJ-Q1

您好、

正在研究 F28P559SJ9-Q1 器件。
此外、根据 TRM 中提供的信息(图和表)、我将按如下所述组织连接到 CMPSS-3 模块中 COMPH 和 COMPL 输入多路复用器的端口。

CMPSS-3.png

 

当 CMPSS-3 模块中 COMPH 比较器的正输入选择多路复用器设置为 3 (HPMXSEL = 3) 时、选择 128 引脚 F28P55x 器件的引脚 20(标记为“A3、B3、C5、GPIO242、PGA2_INP“)。 但是、在 TRM 的表 14-4 和表 14-1 中、该引脚仅被描述为“B3/PGA2_INP"。“。
尽管该引脚还支持 A3 和 C5 功能、但并未列出这些功能。 我想知道省略这些函数是否有具体原因。

此外、将 CMPSS-3 模块的 COMPH 正输入选择多路复用器设置为 3 或 5 都对应于选择 128 引脚 F28P55x 器件上的引脚 20、因此这些设置似乎是等效的。 但在表 14-4 和表 14-1 中、HPMXSEL = 3 标记为“B3/PGA2_INP",“,而、而 HPMXSEL = 5 标记为“A3"。“。
我想了解这种区分是否有特别的理由、以及是否与上述问题有关。

例如、如果 128 引脚 F28P55x 器件的引脚 20 被用作 ADC-C 模块的 C5 输入、这是否意味着不能在 CMPSS-3 模块中将同一引脚选为 COMPH 的输入?

TRM_Table14-4.png

F28P55x_128pin.png

 

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-Li

    您的问题是有效的。 我将与设计团队讨论、然后返回给您。  

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il

    引脚 20 可用作 A3、B3 或 C5。 使用 A3 时、您需要 对 CMPSS 3 使用 HPMXSEL=5。 使用 B3 时、必须使用  HPMXSEL=3。 不能使用将引脚 20 用作 C5 的 CMPSS3。
    表 14-4 列出了上述 A3 和 B3 的使用选项。  

    谢谢你  

    Amir Hussain