This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:符合 ISOW1044BDFMR 标准的 J1939

Guru**** 2955670 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISO1042, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602483/isow1044-j1939-compliance-for-isow1044bdfmr

部件号: ISOW1044
主题中讨论的其他器件: ISO1042、 TMS320F28377S

您好、

我们计划在应用中使用 ISOW1044BDFMR。 我们要求有一个符合 J1939 标准的隔离式 CAN 收发器。

我在数据表中可以看到上述器件支持 ISO11898-2、但我没有看到它符合 J1939 标准。  

请澄清。

此外、如果有任何其他符合 J1939 标准的隔离式 CAN 收发器、请告知我。

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    请给我们几天额外的日子回来,因为假期。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralhad、

    ISOW1044 不符合 J39-XX 标准。

    我们不带集成电源的隔离式 CAN 收发器 ISO1042 是唯一符合 J1939 14(500kbps,屏蔽或非屏蔽双绞线)标准的器件。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    2026 年新年快乐!

    感谢您的答复。

    因此、在这种情况下、没有集成电源的隔离式 CAN 收发器(隔离式直流-直流转换器)符合 J1939 标准?

    此外、我的理解是、J1939 协议栈/合规性需要从微控制器右侧执行? (我们计划将 TMS320F28377S MCU 用于我们的应用)。

    否则、请提供有关使用非隔离式 CAN 收发器+数字隔离器来满足上述要求的意见。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    祝您Slight smile

    因此、在这种情况下、没有集成电源的隔离式 CAN 收发器(隔离式直流/直流转换器)符合 J1939 标准吗?

    仅 ISO1042、也适用于 J1939-14、没有任何其他隔离式 CAN 收发器。  


    此外、我的理解是、J1939 协议栈/合规性需要从微控制器右侧执行? (我们计划将 TMS320F28377S MCU 用于我们的应用)。

    遗憾的是、我并不完全了解 J1939 的 MCU 端测试、因为我手头没有该标准、但 ISO1042 就足够了、您无需再使用分立式解决方案。

    ISO1042 仅电气符合 J1939-14 标准、这意味着使用屏蔽/非屏蔽电缆实现 500kbps 运行。 我不知道您需要什么类型的 J1939、但这就是我们必须支持 J1939 - XX 的全部内容。

    此致
    Varun